Innovation im Schulterschluss

KNAPP und Pepperl+Fuchs haben gemeinsam ein IO-Link-basiertes Systems zur Motorrollensteuerung entwickelt, das effiziente und flexible Intralogistikprozesse ermöglicht.

Top Themen

  • Sicherheit auf ganzer Linie

    Für die exakte Wellenausrichtung rotierender Maschinen in explosionsgefährdeten Bereichen setzt Easy-Laser auf das eigensichere Tablet Tab-Ex® 03.

  • Schwarzes Gold unter Druck

    Eine überdruckgekapselte Gehäuselösung ermöglicht die sichere, kontinuierliche Dampfdruckmessung von Rohöl und Benzin direkt im Prozess.

  • Individualität nach Norm: Kundenspezifische Lösungen für den Explosionsschutz

    Technisches Know-how, langjährige Erfahrung und regionale Nähe bilden die Basis verlässlicher Explosionsschutzlösungen von Pepperl+Fuchs.

Claus Blödorn

Development Project Management bei KNAPP AG

Während der intensiven Entwicklungsphase konnten sinnvolle Optimierungen, auch über das ursprüngliche Lastenheft hinaus, schnell und unkompliziert umgesetzt werden. Diese fast schon freundschaftliche Beziehung war letztlich der Schlüssel zum Erfolg.

Zum Artikel

Philipp Jordan

Firmeninhaber von eralytics

Die Lösung von Pepperl+Fuchs erlaubt es, dass der Austausch innerhalb weniger Minuten erfolgen kann – ohne lange Stillstandzeiten, ohne aufwendige Schulung des Personals.

Zum Artikel

Muthu Siva

Leiter SEC Chennai, Pepperl+Fuchs

Wir verkaufen nicht nur Produkte. Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind.

Zum Artikel

Søren Gothil Hansen

Manager of Mechanical, Civil & Inspection (MCI) der Raffinerie Kalundborg

Um den Anforderungen an die nächste Stufe der Digitalisierung gerecht zu werden, sollte die Hardware auf den aktuellsten technischen Stand gebracht werden und über zukunftsfähige 5G-Technologie verfügen.

Zum Artikel

Nils Schwäbe

Product Line Manager bei Swan Analytische Instrumente AG

Eine Überschreitung der Grenzwerte kann schon nach sehr kurzer Zeit zu einem drastischen Leistungsabfall des Elektrolyseurs führen. Wir reden hier von einer Minuten- oder Stundenfrist.

Zum Artikel

Lutz Liebers

Chief Operating Officer Process Automation bei Pepperl+Fuchs

Mit Ethernet-APL können Anwender die Fülle an Informationen, die moderne Feldgeräte und Sensoren erfassen und zur Verfügung stellen, endlich vollständig nutzen. Damit ändert sich für die Betreiber von Prozessanlagen alles!

Zum Artikel

Andreas Redekop

Projektleiter bei VMT

Mit ihrer offenen Architektur und dem modularen Ansatz ist unsere Software einfach unschlagbar, wenn es um Adaptierbarkeit geht.

Zum Artikel

Michael Förste

Key Account Manager Automotive bei Pepperl+Fuchs

Beim Einsatz unserer Doppelbogensensoren können die empfindlichen Elektrodenfolien aufgrund der berührungslosen Detektion nicht beschädigt werden.

Zum Artikel

Claus_Bloedorn_KNAPP_300x300px.png
amplify_Zitat_Phillip_Jordan_eralytics-300x300.jpg
pa_solutions_muthu_siva_300px.jpg
S¢ren_Gothil_Hansen_Kalundborg_Refinery.jpg
Nils_Schwaebe_Product-Line-Manager_Swan_CH.jpg
65cdf270d66c9_amplify-apl-test-bild-zitat-liebers-450x450-1.jpg
66b9bd812fd09_andreas-redekop-450px.jpg
6627b4eabbcf5_michael-foerste-pepperlfuchs-450-300x300.png